This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038EVM:输出电压和 VBAT 电压显示错误值

Guru**** 2606615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038EVM, BQ24038

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645665/bq24038evm-vout-and-vbat-voltage-shows-wrong-values

器件型号:BQ24038EVM
主题中讨论的其他器件: BQ24038Hello、 我使用 BQ24038EVM 板来了解具有有源系统负载的各种容量电池的充电曲线。 最初:我记录了 VBAT ~ 4.2V (由浮动 VBSEL 引脚设置)和 VOUT ~ 4.4V (默认值);R_DPPM 设置为35.5kOhm 和 R_TMR 50kOhm (根据 Web 上提供的 EVM 手册中提到的步骤)。 ISET2默认设置为1kOhm、这会将 I_CHG 限制为工作时的1A。 最近、在电源出现问题后、当我尝试测试板时、我始终会看到板上的 PG LED 为高电平(即使仅连接电池且未连接电源)。 当我尝试连接交流或 USB 输入电源时、STAT1、STAT2和 PG 所有 LED 均亮起。 无充电电流流动(我可以看到30mA 的电流从我的电源流出)。 为了排除可能的原因、我尝试更换 BQ24038 IC、但仍然存在行为。 有人可以帮助解决这个问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "当我尝试连接交流或 USB 输入电源时、STAT1、STAT2和 PG 所有 LED 均亮起。" ---在未加电的情况下,检查上述 IC 引脚是否接地,以查看它们是否短路。
    "最近我的电源出现了一些问题"--对电路板施加了多高的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill 的及时回复。 根据您的建议、我已检查 STAT1、STAT2和 PG 引脚接地。 该引脚未短接、但我可以在 PG 和接地引脚中看到大约1k 的阻抗。 最初、电源处于恒定电流模式、在无负载条件下电压设置为5V。 在测试过程中、我们连接了电路板、电压降至1.6V、然后将电源切换到 CV 模式后、我注意到电压大约为14V 以上、但当时 EVM 连接到了电源。 之后、它无法提供输出。 P.S. 昨天、我尝试更换 EVM 上的 IC、但仍然没有取得突破。 更换后、LDO 输出显示为4.5V。 再次感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的--如果我们认为 STAT1和 STAT2可以进行预充电(Vbat <3V)或者电池短路(检查它)。 您看到了什么电池电压?

    如果您使用的是具有保护模块的电池组、则在初始 IC OVP 事件期间可能会跳闸并断开电池。

    您可以看到、使用新 IC 时 LDO 电压为4.5V、这应该是3.3V。 如果您在其上放置一个小负载、它会调节到3.3V 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我排除了保护电路被捕获状态的可能性。 我正在使用两节电池(用于不同的测试运行)、两节电池在测试时分别显示3.2V 和4.03伏。

    不过、我尚未尝试加载 LDO (因为它未在数据表中的上述值内显示输出)。 我今天将尝试这种方法。 将返回 给您并显示结果。

    谢谢

    此致、

    Anand  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    根据您的建议、我已通过在输入为5V-5A 的 LDO 上放置一个5 Ω 的小负载电阻器来测试设置。
    最初、在输入负载之前、VLDO = 4.1V、在输入负载之后、VLDO 为0.29V、并且从电源流出的电流约为0.6A。

    我还分别在 OUT 和 BAT 引脚上测试了相同的5 Ω 负载。
    带有"OUT"引脚;
    W/o 负载电压为5.03V、降至4.8V、电流为0.93A、流经连接的负载。

    带有"BAT"引脚;
    不带负载电压为0..57V、电流为0A、流过连接的负载、降至0V。

    请查看此信息是否有用。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    流出 LDO 的最大电流为20mA、值得测试的良好值为10mA 或大约330欧姆。 5欧姆负载将不是一个良好的测试条件。

    在连接电池的情况下、您是否在 BAT 引脚上看到任何电压?