This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880-Q1:关于 LM3880-Q1序列(在级联中使用 LM3880-Q1)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880-Q1, LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627346/lm3880-q1-about-the-sequence-of-lm3880-q1-use-lm3880-q1-in-cascade

器件型号:LM3880-Q1
主题中讨论的其他器件: LM3880

问题1.
客户使用 LM3880-Q1级联。
*有关电路配置,请参阅随附的文件“电路图”。

当 EN 更改如附加文件时、
1) LM3880-Q1序列-1
2) LM3880-Q1序列-2

以下哪一项是正确的顺序?
如果两者都不正确、请告诉我正确的序列。

问题2.
LM3880-Q1数据表的图15显示了120ms 的周期。
即使 EN 在这个120ms 周期内发生变化、加电/断电序列是否也会受到影响?

Harukawa

e2e.ti.com/.../About-LM3880_2D00_Q1-Sequence.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    请检查此帖子吗?
    e2e.ti.com/.../578770
    谢谢
    Yihe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yihe-San、

    感谢你的答复。

    我对 Q2的理解如下。
    ----------------------------------------
    在120ms 周期内不接受 EN 置位(即使只是毛刺脉冲)、并且没有复位操作。
    ----------------------------------------
    我对此回答感到满意。


    对于 Q1、LM3880-Q1序列1和 LM3880-Q1序列2中的哪一个行为正确?

    我希望得到 Q1的答案。

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN of LM3880可提供无干扰运行。 因此、它要到 EN 失效后第二个高电平脉冲的持续时间。
    在 char 中、您将持续时间列为 TD 或更多、这将不会给出唯一的答案。

    如果持续时间小于2xtd + 120ms、则序列-2是正确的、否则序列发生器1是正确的。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Yihe