This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2592HV:反向电压保护

Guru**** 2563800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626848/lm2592hv-reverse-voltage-protection

器件型号:LM2592HV

您好!

我收到了客户的以下问题。

如果通过抑制电池使输入电压小于输出电压、那么输入和输出期间是否需要反向保护二极管?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi San、

    当<Vout. 达到 Ic 时、二极管将防止输出电容器中的电荷流过 IC

    但是、如果这是设计需要维持的测试、则需要反向输入保护。  请参见下面的。

    考虑到这一点、当您使用反向保护二极管时、它会使您消耗的二极管变得冗余?  因为反向保护二极管将防止出现<Vout issue.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David San、

    感谢你的答复。

    我的客户希望将竞争对手的直流/直流转换为 LM259x。
    竞争对手直流/直流的应用手册指出、反向保护二极管在反向电压时需要保护直流/直流。
    我知道不需要反向保护二极管来保护 LM259x。
    正确吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi San、

    如果 DS 中所述的反向电压与我在上面所示的相同、则需要使用反向保护二极管。  您是否可以参考数据表以便我查看其他情况?

    谢谢。

    David。