This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 带自校准功能的电量监测计

Guru**** 2346870 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631843/gas-gauge-with-self-calibration

主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

您好,

我们正在进行便携式产品开发和具有自校准功能的电量监测计监控 IC。

此外、我们还计划为此产品使用3.7V 锂电池和14000mAH 电池。

请推荐符合上述要求的合适的自校准电量监测计 IC。

谢谢、

此致、

Alpesh Mandani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:
    这是一个多节电池或单节电池应用、即您将串联多少节电池。 这是什么类型的应用? 您的负载电流的性质是什么?
    您能否澄清一下自我校准的含义? 无论您选择何种监测计、都需要为您的特定应用配置数据存储器设置。 我们所有具有此功能的监测计都使用感应电阻器进行电流测量、从而在进入睡眠模式之前执行库仑计数器的自动校准。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    我们计划将单节电池与18650的4节电池并联使用。
    自校准/自动自动校准意味着所有电池容量和其他参数也可在 IC 上预先配置/加载,无需校准更改和放电周期。

    如果您需要更多信息、请告诉我。
    此致、
    Alpesh Mandani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alpesh:

    您需要对我们的所有监测计进行某种形式的配置。 几乎没有任何一种尺寸适合各种监测计。 我们拥有的 ROM bq274xx 监测计是一种尺寸最接近的监测计。 如果您的电池与电量监测计中的硬编码化学成分 ID 不匹配、您的精度可能会降低。 您首先需要使用我们的 gpcchem 工具运行测试、以确定我们的 ROM 监测计中的 chem id 是否与您的电池匹配。 我希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢
    Onyx