This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池化学 ID 和学习周期

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631731/bq40z60-battery-chemid-and-learning-cycle

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

您好!

我正在使用位于定制设计电路内的 BQ40z60芯片和 EV2300与 BQ Studio 通信。

我使用的是定制的4S 860mAh 12.7Wh 锂聚合物电池。

全部充电容量、剩余电量和充电状态都不准确、导致我的应用出现性能问题。

为了解决此问题、我将执行以下两项操作:

1) 1)获取此电池的准确 ChemID 编号

2) 2)确定 ChemID 后、使用此电池执行学习周期。

根据获取 ChemID 的说明、需要执行以下步骤来获取电池的 ChemID:

1.使用 bq20zXX 或 bq275xx 电池监测器件从电池组和 EVM 组装电池组。 热敏电阻必须接触电池单元、使用带有柔性导线的热敏电阻连接来实现这一点!

2.使用 SMB (或 I2C 或 HDQ 连接,具体取决于通信设备使用的)将 EV 2300连接到电池组

3.启动 EV 软件

4.启动 EV 软件日志记录。 或者、也可以使用 Arbin 等外部测试仪记录时间、电压、电流和温度。 必须以优于1mV 的误差测量电压。

5.按照制造商规定的电压为电池充电,直到锥形电流达到 C/100

6.等待2小时

7.以 C/10速率放电至制造商指定的端接电压(如果未知、使用3V)

8.等待5小时

9.使用 chemselect_cont.mcd 工作表查找化学 ID (需要 Mathcad 11或更高版本)。 在 Mathcad 中打开工作表后、更改 t、V、I、T 的列分配以匹配实际数据文件列编号。

此过程与学习周期基本相同、因此我执行手动学习周期、并已将电池放电至终端电压 I 设置为13000mV。 由于放电步骤(步骤7)已完成、循环状态显示"Remove the load"(移除负载)。
电路的设置方式是、必须将系统存在引脚拉低、以便 SMB 数据和时钟引脚将数据输出到 BQ Studio。 由于必须在学习周期期间记录日志、SMB 数据和时钟必须能够从电路与 BQ Studio 通信。  此外、只要系统存在被拉至低电平、电池就会充电或放电(无法达到弛豫状态)。
这使得在同时通过 SMB 进行日志记录的同时、实现弛豫状态具有挑战性。 在这种情况下、是否有任何关于如何继续学习周期的建议?
此外、根据此报告( )、可以将电池发送给 TI 进行分析。 这是可行的、如果是、需要执行哪些步骤才能继续此过程?
感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:
    为了获得化学 ID、监测计不必检测电池是否已插入。 您基本上只需要将要提交给 gpcchem 的电池的 V,I,T 的日志。 在您获取 chem id 并在监测计上进行编程后、即需要对电池进行系统检测时。
    您可以继续将系统存在引脚拉至接地并移除负载、以完成学习周期。 如果您可以确保您的系统将消耗0A 电流以使您的电池实现完全放松状态、则不必移除负载。

    谢谢
    Onyx