This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:申请查看原理图/布局

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631502/tps63070-request-for-schematic-layout-review

器件型号:TPS63070

您好!

是否可以发送一份原理图和布局副本进行审阅?

它们采用 Cadence OrCAD 和 Allegro 设计。  当然、我可以打印原理图的 PDF 副本、并在必要时对布局进行一些屏幕截图。

如果可以、您能告诉我要发送到的电子邮件吗?

在输入/输出方面、  

  • 输入电压:4.2V 至9V
  • 输出电压:5.5V
  • 输出电流:2A

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    是的、您可以在此论坛上通过私人消息选项发送。 有关布局、请同时向我发送 Allegro 和 PDF 版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sabrian、

    在哪里可以选择私人消息选项? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此主题、因为原理图和布局审查正在通过私人消息进行