This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关 BQ27426参考设计的问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631489/bq27426-question-on-bq27426-reference-design

器件型号:BQ27426

我在查看此参考设计的原理图和布局: www.ti.com/.../TIDA-01012

无线物联网、低功耗 BluetoothRegistered、4½ μ A 数字、100kHz 真正 RMS 数字万用表。  我注意到 BT1、端子2 、负端子(pack -)未连接到 GND 节点 - P-MOSFET 的栅极(D3)。

实际上、我在布局中的任何位置都看不到 BT1节点2。 应该不在那里吗?

如果我决定  在我的设计中使用此器件、我是否应该不将 BT1电池负极端子(电池组-)连接到 GND 和 P-MOSFET? 请提供建议。

此外、我将为 I2C 接口使用3.3V 电压、我是否应该为 I2C 上拉电阻使用4.7K 电压? 我已经在电路板中使用 I2C、并且具有 SDA 和 SDC 所需的上拉电阻、我是否需要在附近添加其他上拉电阻

 在路由 I2C?  我 正在考虑将此器件添加 到现有设计中、因此我希望确保安全。

谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy
    我不确定我是否清楚你的意思。 BT11是电池、节点2接地。 PFET 允许电池连接到系统、对于我来说、它似乎是冗余的、除了我缺少一些东西之外、不是必需的。
    4.7k 上拉电阻应在3.3V 脉冲上升电压下良好。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您提供信息。

    BT1是原理图中带有+ve (TERM:1)和-ve 端子(TERM:2)的电池连接器。 我 看不到-ve 端子按照我的预期路由或短接至 GND。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我看到了与 BT2相连的道路。  我们是否看到了相同的原理图?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Altium 布局中看不到此连接(BT1:Net2至 GND)。 这是我的问题。 在这里、我看到一个称为"align (对齐)"的引脚未连接到 GND 或 BT1:Net2。 感谢 Onyx 的调查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    请看一下原理图中的内容、因为这是正确的以及应该如何连接电路。
    谢谢
    Onyx