This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64:无法下载固件

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64OEVM-662, UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629324/ucd3138a64-firmware-cannot-be-downloaded

器件型号:UCD3138A64

您好!

测试 UCD3138A64OEVM-662时遇到问题:无法将固件"Lab_2_UCD3138A64.x0"下载到 EVM 中。

在我启动"UCD3XXX 器件 GUI"并点击"Scan device in ROM mode"后、GUI 似乎已识别出器件:

在我卸载固件后、它会显示固件"Download completed without error...":

而我发现固件在下载后根本没有执行。 当我单击"Command ROM to execute its program"时、会显示"No devices found":

实际上、它可以确保 GUI 和 EVM 之间的连接没有任何问题、因为我可以将器件配置为通过内存调试器输出 PWM 信号。 我不确定是什么问题?

请帮我解决这个问题。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我们将对此进行研究并返回给您。

    Amiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要将故障3引脚接地。  见 main.c  

     ///-------------------------------------------------------
     //重要:阅读下面的内容,否则代码可能无法正确执行
     ///-------------------------------------------------------
     //将引脚 FAULT3接地以实现正常运行
     //将引脚 FAULT3连接到3.3V 以清除校验和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、LAN 和 Amiel、
    是的、这是由于跳线 FAULT3配置错误造成的。 电路板现在可以正常工作、感谢您的及时帮助。
    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    哪个引脚是电路板中的故障3? 这种更改是否仅在程序 main.c 中需要、或者我们需要在硬件板中反映出来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在开环板上、它在板上的丝印上进行了标记、并显示在原理图上。  我们不建议更改 main.c 代码。  在实验中、拧紧代码并清除 PMBus 校验和是很容易的、不起作用。  此时、如果您没有故障3来清除校验和、则您已将芯片变为连接 TAC。

    当然、最好不要编写校验和。  如果您有 PMBus 接口、则这并不是必需的、而且它不是独立的应用。  

    甚至硬件后门也可以拧紧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这真的很有帮助。