This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3447:对 LM3447中的保持电流电路有疑问

Guru**** 2630915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3447, TPS92075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642408/lm3447-doubt-regarding-the-hold-current-circuit-in-lm3447

器件型号:LM3447
主题中讨论的其他器件: TPS92075

您好!

我对相位可调光 PFC 反激式控制器 LM3447 (或任何类似的相位可调光 PFC 反激式控制器)中的"保持电流"电路有疑问。

数据表显示控制器以 DCM 运行。 因此、当初级开关(MOSFET)关闭时、输入电流(从市电汲取的电流)变为零。 因此、如果与相位调光器一起使用、这将导致流经三端双向可控硅开关元件(调光器内部)的电流为零、并导致三端双向可控硅开关元件关闭、从而导致点火错误;除非 LM3447内部的"保持电流"电路被激活并消耗保持电流。

那么、我的问题是"保持电流"电路是否在每个 PWM 周期中被激活? 如果没有、那么主开关关断时如何保持市电的保持电流?

此致、

Mathews

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathews、

    我已将此事转交给合适的人、但请耐心等待、因为这是假日周末。 下周之前、您可能不会收到回复。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathews、

    在设计反激式 LED 驱动器时、将实施 EMI 滤波器。  EMI 滤波器获取开关电流并将其过滤到输入端的直流电、因此非连续模式反激看起来仍像输入端的直流电流消耗(用于功率因数校正的60Hz 纹波)。  

    另请注意、即使没有 EMI 滤波器、大多数 TRIAC 调光器的内部组件也不会响应反激式转换器的开关频率。  从许多测试中、我看到截止频率大约为10-12 KHz、因此在下面您可能会发生误诊、但在三端双向可控硅开关元件上方、调光器保持导通(假设正弦电流)。  在设计阻尼器元件时注意到这一点、因为三端双向可控硅开关元件会在触发时发生。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Iwin、您好!
    感谢您的回复。 因此、您可以说高频滤波器使输入电流保持连续、输入电流看起来像正弦波。 似乎令人信服。
    那么、是否可以将降压转换器拓扑与 EMI 滤波器一起用于 PFC 应用?
    此致、
    Mathews Boby

    是的、可以在 PFC 应用中使用具有 EMI 滤波器的降压转换器拓扑。 如果这是您的目标、则在保持0.9功率因数的同时、LED 堆栈的电平大小会受到限制、因为降压转换器在低于 LED 堆栈电压时不会从交流电源汲取电流。 TPS92075是为此而设置的降压转换器。

    此致、