This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:开关频率

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140, TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627796/tps82140-switching-frequency

器件型号:TPS82140
主题中讨论的其他器件: TPS62135

我使用 TPS82140将12V 电压轨转换为5.7V、负载将从5.7V 输出汲取大约0.5A 的电流。 我确实获得了正确的输出电压、但我测量的开关频率约为500kHz、远低于2MHz 标称开关频率。 我需要尽可能高的开关频率、因为我使用它来提供13GHz VCO、并且我的杂散要求低于1.5MHz 偏移。 我所做的与数据表图5不同的唯一事情是 R1和 R2值。 我已使用 R1 = 51kOhm、R2 = 8.2kOhm 来设置输出电压。 我使用的 R2是否太小、以至于它会使开关频率变混乱?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个非常轻的负载、因此您可能处于 PFM 模式。 请参阅 D/S 中的公式2 基于此、您的电流消耗远低于0.5A。

    如果有另一种方法可以重新设计系统中的电源、以便为该5.7V 电源轨添加更多负载、这将增加频率。 一种方法可能是从这个5.7V 而不是主12V 输入电压运行一个1.8V 电源轨转换器。

    也可以使用分立式 TPS62135、它能够强制 PWM 模式并保持更高的开关频率。

    使用5.7V 时、您是否需要 LDO 来清理它? 甚至可能不需要该 LDO、但与2MHz 相比、在500kHz 时提供某些 PSRR 时也可能更有效。 许多 LDO 在此类高频下不提供任何抑制。