This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560-Q1:TPS54560-Q1与 TPS54560比较

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54560-Q1, TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641435/tps54560-q1-tps54560-q1-vs-tps54560

器件型号:TPS54560-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54560

大家好、团队、

TPS54560QDDARQ1和 TPS54560DDAR 中的 AES-Q100是否有区别?
我99%肯定没有。 但我的客户希望获得 TI 的官方回答。  

对于客户来说、最具误导性的信息是 TI 站点上的描述、其中包括:
TPS54560-Q1 -具有集成高侧 MOSFET 的汽车类60V、5A 降压稳压器
TPS54560 - 具有 Eco-Mode 的60V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器

Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    这是一个非常紧迫的问题。 请帮帮我们。

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、团队、

    有没有答案?

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两个器件具有相同的功能和内部控制逻辑。 它们也是引脚对引脚兼容的。 是的、Q 具有汽车认证。

    -杨