This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:是否可以使用主机微控制器通过 I2C 刷写黄金映像、而无需使用 BQStudio?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627655/bq34z100-g1-is-it-possible-to-flash-the-golden-image-via-i2c-using-a-host-micro-controller-without-the-need-to-use-bqstudio

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

是否可以 使用主机微控制器通过 I2C 连接将.srec "Golden Image"文件刷写到 BQ34Z100-G1?

目前、我们需要 使用 Battery Management Studio/BQStudio 软件通过 EV2400工具连接到 BQ34Z100-G1、以便刷写映像。

我们希望简化 BMS 的生产流程、并让微控制器为 BQ34Z100-G1实现闪存。

这是可行的、还是 BQStudio 软件是该过程的基本要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!
    是的、这是可能的。 您将需要使用闪存格式。 转至 bqstudio 的 golden image 选项卡、您将看到提取 dffs 或 bqfs 文件的选项。 bqfs 包含指令闪存和数据闪存。 该 dffs 仅包含数据闪存。 您可以使用或、但这些助 d 会节省您的时间、因为它包含的数据较少。

    要使用主机 UC 对闪存文件进行编程、请参考随附的应用手册。
    www.ti.com/.../slua801

    谢谢
    Onyx