This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:输出电流精度

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627590/lp8860-q1-output-current-accuracy

器件型号:LP8860-Q1

请告诉我们 IOUT 输出电流精度(@IOUT = 85mA)

 我们只能在 IOUT=150mA   最小值:−3%最大值:3%时找到精度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurahara-San、

    LP8860的 LED 电流精度修整为150mA、误差将通过降低电流值来增大。

    通常、当电流值从其最大值减至<10%时、LED 电流的误差范围将增加2~3 μ s 倍。

    因此、85mA 时的估计精度数将为~+/-5%、但实际精度可能要好得多。

    但 TI 不保证150mA 以外的 LED 电流精度。

    如果您支持 Panasonic、我将收到 Yuki San 的同样询问。 请与他讨论这方面的更多详细信息。

    否则、请给我发送一封电子邮件以了解更多信息。

    希望这对您有所帮助、

    Sungho