Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92411
大家好!
我将 TPS92410用于120VAC 的设计、我在过压保护部分发现了一个问题。 它建议使用121K 的 RGround、然后使用公式计算 RDRAIN。 121E3 *(120-1.5)/1.5)= 9560000 (9M56)]、但在建议的图12中。 "应用原理图"值为2M!!
出什么问题了吗?
此致、
Miguel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
公式正确、Vovp 不是120VAC、除非您希望 OVP 在平均漏极电压为120V 时跳闸。 OVP 的想法是弄清在高压线路运行期间 MOSFET 漏极上的平均电压。 一种方法是使用所选的值在 OVP 引脚处测量它、或增加交流输入直至其跳闸。 此外、确保 Dov 电容器足够大、以防止 OVP 在开启期间跳闸。
如果最坏情况下的平均漏极电压为30V 平均电压、该公式将为您提供2.3 Mohm。 漏极上的30V 平均电压应远高于120V 时的平均电压。
采用84V/24V/21V LED 灯串的三通道设计的总串联电压为147V、在120VAC 时、整流交流电的峰值为169V。 整流交流电峰值处的差值为22V。 正弦波和 TPS92411开关导致的平均电压将比这低很多。
此致、