This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92410:数据表中的 TPS92410误差-过压保护-接地计算。

Guru**** 1113850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92410, TPS92411
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631710/tps92410-tps92410-error-in-the-datasheet---over-voltage-protection---rground-calculation

器件型号:TPS92410

大家好!

我将 TPS92410用于120VAC 的设计、我在过压保护部分发现了一个问题。 它建议使用121K 的 RGround、然后使用公式计算 RDRAIN。 121E3 *(120-1.5)/1.5)= 9560000 (9M56)]、但在建议的图12中。 "应用原理图"值为2M!!

出什么问题了吗?

此致、

Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    公式正确、Vovp 不是120VAC、除非您希望 OVP 在平均漏极电压为120V 时跳闸。  OVP 的想法是弄清在高压线路运行期间 MOSFET 漏极上的平均电压。  一种方法是使用所选的值在 OVP 引脚处测量它、或增加交流输入直至其跳闸。  此外、确保 Dov 电容器足够大、以防止 OVP 在开启期间跳闸。

    如果最坏情况下的平均漏极电压为30V 平均电压、该公式将为您提供2.3 Mohm。  漏极上的30V 平均电压应远高于120V 时的平均电压。

    采用84V/24V/21V LED 灯串的三通道设计的总串联电压为147V、在120VAC 时、整流交流电的峰值为169V。  整流交流电峰值处的差值为22V。  正弦波和 TPS92411开关导致的平均电压将比这低很多。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Irwin、我现在就明白了!

    此致、

    Miguel