This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SOH 负载 I 的计算

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643177/bq34z100-g1-calculation-of-soh-load-i

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

在这篇文章 中: 或多或少建议保持-400mA。

但是、您是否有建议的计算方法来正确确定该值?

如需相关信息、 我们选择了-20mA、认为 FCC 寄存器将在最轻微的放电时更新。  

正确吗?

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-Elie、

    默认值为-400mA。 建议将该值设置为典型系统电流。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    好的、但是您能给我更多有关该寄存器的信息吗? 它的用途是什么?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles-Elie、

    很抱歉、这个帖子出现了裂缝。

    StateOfHealth()命令使用运行状况加载来计算 SOH 百分比(以及其他变量)。 请将 SOH 负载设置为典型系统电流。 如需更多信息、请参阅数据表的第7.3.2.10节。

    此致、
    Bryan Kahler