This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700:设置欠压限制

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3711, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627759/tps3700-setting-undervoltage-limit

器件型号:TPS3700
主题中讨论的其他器件:TPS3711TPS3710

我们参考数据表中的"监控分离轨的过压和欠压"。

将仅监控欠压。

以下是问题。

1。
如何设置欠压限制?
如何计算电阻器值?

2.
差分输入是否存在电压限制?
例如、是否允许 INA 比 INB 更大?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要设置欠压限制、请使用第8.2.2.1节"电阻分压器选择"来计算电阻值。 这在数据表的第15页上。 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3700.pdf

    2. INA 不能大于 INB,因为 电阻器提供从 INA 到 INB 的压降。 如果将 INA 和 INB 短接、则它们将相同、但不建议这样做。

    如果您仅使用欠压监视器、则不建议使用此器件。 请使用此器件的仅欠压版本。 TPS3710仅欠压、输入电压高达18V。 TPS3711仅欠压、输入电压高达36V。 数据表如下所示。

    http://www.ti.com/lit/ds/sbvs271/sbvs271.pdf (高达18V 欠压)

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps3711.pdf (高达36V 欠压)

    请在数据表中找到电阻器计算结果。 如果您有任何其他问题或需要任何其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael