This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LM3414HV:编译器/LM3414HV

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3414HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631284/compiler-lm3414hv-compiler-lm3414hv

器件型号:LM3414HV

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好

 帮助我解决问题,我使用 LM3414HV IC 以12V 直流电驱动2个 LED 灯,IADJ = 350mA,  在我的项目中,我正在使用 PWM 芯片 为 LED 纤薄灯提供调光效果,该 LED 灯由 IC LM3414HV 驱动 ,现在我的问题是,当我将 LM3414HV DIM 引脚接地(0%占空比-PWM)时, 我有2个 LED 灯亮起(仍在亮起一点)、或者我想让 LED 灯完全熄灭。  

此致  

Blaise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blaise、

    即使在关断时、开关也会始终存在一定程度的泄漏(请参阅 EC 表中的规格 ILX-OFF)。 在12V 电压下、它可能很小、可能只有几 uA、但它足以在某些 LED 中仍然可见。 解决此问题的常见方法是将一些电阻与 LED 灯串并联、以将此电流分流到 LED 之外、从而使其不会发光。 您必须对该值进行试验、因为确切的泄漏电流未知、但它应该是一个值相当高的电阻器(可能为500k 至2M)、不会影响运行;否则、它将仅处理关断状态下的泄漏电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,克林特

    感谢您的回答、因为这对我非常有帮助。

    此致、

    Blaise