This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:不能通电(输出电压为3.3V?

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS706

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640047/tps709-no-power-3-3v-at-vout

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS706

大家好、

我在 TPS70933DRVR 上有很多故障、没有3.3V 输出、输出端看起来是 HI Z。

输入电压为3.66V、输出电压为3.3V 时的电流为20mA

Vin 处的电容为1uF、Vout 处的电容为2uF。

EN 引脚悬空

请告诉我们、您有什么想法、或者 对于此应用、有一个更好的具有相同尺寸的器件。

再次感谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有 sch 和 PCB……!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    感谢您提供原理图和布局。 我看不到任何可以解释您问题的东西。 您提到、您有很多电路板在施加 Vin 后未显示输出电压、您过去是否有任何电路板启动? 如果您用另一个单元替换 TPS709、则输出会上升吗?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    另一个问题:

    您是否能够在调试时通过外部电源向 EN 施加3.3V 电压? 如果可以、LDO 输出是否打开?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、从外部电源向 EN 施加3.3V 电压、什么也不做!!

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    感谢您提供额外的数据点。 TPS709应该在您所述的应用中运行、并且当您对 EN 施加3.3V 电压时、肯定已经启动。 如果 TPS709能够成功启动、我很好奇您是否要从另一个批次使用它。 您可以对一些 TPS70933DRVR 器件和/或 EVM 进行采样、以查看器件问题还是电路板问题。

    www.ti.com/.../samplebuy

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    如果 TPS709 能够成功启动、则使用另一批次的 TPS709?  不、这是首款2K 产品。

    如果我更换 PCB 板上的 TPS70933、它工作正常。

    我们有3.6V 输入电压、 我们需要3.3V 输出电压来驱动 GPS L70 Quectel 或 Telit  

    对于此应用、您是否有更好的器件相同的占用空间?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我看不到 TPS709不适合您的应用的任何原因、尤其是在用另一个 TPS709替代 LDO 确实起作用的情况下;然而、TPS706是一种引脚对引脚的替代方案、也适用于您的应用。

    是否使用同一个货件更换 TPS709、或者您是否按照我的建议对其他 TPS709进行了样片、以便将其从单独的货件中进行了更换? 如果替换器件来自同一个货件、则 TPS709的 EN 引脚上可能存在意外泄漏路径、例如残留磁通。 使能端的内部上拉相对较周、本可以通过残留磁通来克服。 如果更换的产品来自不同的货件、我建议您联系 TI 授权经销商以寻求退货:
    www.ti.com/.../customer-returns.html

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    替换的 TPS709是否是同一批货?
    是的、我填充了2.5K、我移除了另一个正常电路板、并重新焊接到缺陷电路板进行测试。

    TPS709的 EN 引脚上可能存在无意漏电路径、例如残留磁通?
    外部电源甚至不向 EN 施加3.3V 电压、什么也不做!!

    我很好地检查了我们在哪里购买器件...

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们在其他器件上进行了多次测试、问题似乎出在 LDO 内部的链路。

    我们已使用此组件系列组装了2500个 PCB ...

    下一步将采取什么措施来纠正这种情况?

    再次感谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    此时、我可以看到的解决问题的最快方法是、您可以按照此处所述的客户退货流程进行操作:
    www.ti.com/.../customer-returns.html

    上述网站提供了处理退货的表格和程序的链接。 需要注意的一点是、作为退货流程的一部分、您需要涉及您用于购买器件的任何 TI 授权经销商。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    好的,我们会这样做的!

    又来了!