This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25921A:TPS25921A 是否可用于双向电流保护?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631241/tps25921a-can-tps25921a-be-used-for-bi-directional-current-protection

器件型号:TPS25921A

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑将 TPS25921A 用于具有限流器的双向开关。

 TPS25921A 是否可用作随附的原理图? 请您给我您的回答或评论吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai.e2e.ti.com/.../TPS25921Ax2_5F00_solution.pdf

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    两侧的负载类型是什么? 负载是否会在小于4.5V 的电压下消耗电流?
    请告诉我应用用例。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    感谢您的快速回复。
    客户希望在电池充电器和3节锂离子电池(典型值10.8V)之间插入由电子保险丝组成的开关、以实现开/关和双向电流限制保护。

    请给我评论吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    根据您共享的原理图、我在使用器件时没有发现任何问题。 但请注意、TPS25921A 只能支持高达1.6A 的电流。 您可以考虑将 TPS259241用于高达5A 的电流。

    请告诉我、您希望在哪些工作条件下切断开关?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、
    感谢您告诉我正确的器件。 我将向客户介绍 TPS259241。

    当电源块完全关断时、它们希望通过开关切断主电路块的电池、以避免电流从电池泄漏到电源块、因为电源块没有任何低功耗模式(睡眠模式)。 此外、当电池连接到块时、它们还希望避免从电池到块的浪涌电流。

    谢谢、最诚挚的谢意、
    Kazuya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    感谢您提供相关信息。
    如果您在评估方面遇到任何挑战、请告知我们。

    此致、
    Rakesh