This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:I2C 寄存器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627723/bq27542-g1-i2c-register

器件型号:BQ27542-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

尊敬的 TI E2E 社区:

我在 BQStudio 中创建了 Goldenfile dffs-File、以便使用 LabView 自动对 Bq-27542-G1进行编程。

逐行对 BQ 线上的 dffs 进行编程是没问题的、但在下一步中、我想将一个时间戳和一个序列号编程到 BQ 中。 在 Bq-Studio 上、我将在块 A8 -块 A11 (子类 ID 58)上写入32位串行编号、在子类 ID 56偏移0、2、8上写入时间戳、但我不知道用于 I2C 写入的寄存器地址。 我尝试创建一小部分包含块中不同条目的 dffs 文件并对它们进行比较、但这实际上使我感到困惑。 那么、我的问题是:是否有从 subId/BlockNumber 到 I2C 寄存器地址的任何类型的转换表?

此致、

Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在固件模式下执行 ROM 模式下的操作。 bqstudio 显示制造商信息的寄存器地址、您可以在其中输入这些值。 使用寄存器地址、您可以写入该特定寄存器。 请参阅以下链接中应用手册的第4章。

    www.ti.com/.../slua801.pdf
    谢谢
    Onyx