This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GPCCHEM:监测参数计算器错误报告

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626786/gpcchem-gauging-parameter-calculator-error-report

器件型号:GPCCHEM
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

我通过提交 GPCCHEM 工具的 zip 数据获得以下结果

zip 文件的内容出现问题。

  • 无效的 Zip 文件成员- roomtemp_rel_dis_rel.csv
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'hightemp_highrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'roomtemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'lowtemp_highrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'lowtemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'hightemp_lowrate.csv'。
  • 输入 zip 文件中缺少所需的文件'roomtemp_highrate.csv'

在我看来、我想查找的是一些未在以下指南中概述的文件:

www.ti.com/.../slva725.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您似乎必须将文件提交到错误的链接(即 gpccedv)、或者您必须将 config.txt 文件的处理类型设置为1而不是2。

    检查这两件事、如果仍然失败、请在此处附加您提交的文件。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我验证了处理类型设置为2、并使用了正确的链接、但仍然导致粘贴上述相同的自动响应。

    话虽如此、我能够使用 Mathcad 手动执行选择。

    您是否有我可以将数据发送到的电子邮件地址? 我想了解如何使自动化工具正常工作。

    谢谢、
    Caleb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    您可以压缩文件并将其上传到此处、我们将尝试找出问题所在。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    删除了电压、电流和温度数据以保护 IP.e2e.ti.com/.../SLC_2D00_201a-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您记录的时间间隔是30秒? 这本身就是一个红色标志、因为建议登录其他人使用该工具的最大值为10s。
    其次、如果没有 IVT、就无法对文件执行任何操作。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SLVA725文档说明了这一点
    "
    采样间隔可以是5到100s
    "
    我无法在此处共享 IP。 请提供电子邮件地址、以便我可以向您提供数据。