This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压 LED 驱动器 fsw=1.6MHz、fpwm=100kHz

Guru**** 2435680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/640939/boost-led-driver-fsw-1-6mhz-and-fpwm-100khz

主题中讨论的其他器件:TPS61500

您好!

是否有任何 LED 驱动器可满足以下要求?

-要求-
VIN=12V+/-15%
VOUT=14V 最大值
如果= 0.5~1A
fsw=1.6MHz 以上*需要避开 AM 频带
PWM 调光频率= 100kHz

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    您可以检查 TPS61500吗?

    此致、
    谢利·何
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我们已检查 TPS61500。 根据数据表7.4.1、IC 需要几百微秒才能调节 LED 电流。  因此、我们认为该 IC 无法满足100kHz PWM 调光要求。 还有其他 IC 可以满足其要求吗?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    我是否可以询问您在哪个应用中使用此器件? 为什么您需要如此高的 PWM 调光频率? 谢谢。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 感谢您的支持。 他们无法提供申请的详细信息、因为这是保密信息。 但我们猜它类似于 LED 照明。 它们需要100kHz PWM 调光以防止闪烁。 他们的要求是否有任何解决方案?

    此致、
    tateo