This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:未连接电池

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626049/bq25606-no-battery-connected

器件型号:BQ25606

您好!

我正在尝试了解器件在没有电池连接到 IC 时的作用。

IC 是否检测到没有电池、如果是、在这种情况下会发生什么情况?

谢谢、Laurence Steele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    bq25606不执行电池检测。 如果不存在电池、并且启用了充电、VSYS 电压将在 VSYSMIN + 150mV 和 VBATREG + 150mV 之间移动、这是在对 VBAT 上的任何寄生电容执行的伪充电周期。  

    但是、如果禁用充电、VSYS 电压将保持在 VSYSMIN+150mV。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    如果电池正在充电并达到80%的充电容量、那么器件会如何响应、然后我移除此电池、并在充电30%时立即替换为另一个电池。

    器件是否知道电池已更改并需要重新启动充电周期/计时器、或者我是否需要对器件进行电源循环?

    谢谢、Laurence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    无论电池的容量如何、我们的充电曲线主要在三个区域中运行。 第一个是预充电。 第二个是恒定电流(CC)区域。 第三个是恒定电压(CV)区域。 这些区域中的每一个仅取决于 BAT 引脚上的电池电压。 EC 表中列出了各种上升/下降阈值、用于触发这些区域变化。  

    现在、根据30%到80%电池(例如)之间的电压、充电器可能会立即终止(这是由于没有电池存在的情况、在这种情况下、我们将继续为任何寄生电容和 BAT 引脚上的10uF 电容充电; 它看起来像是反复的迷你充电周期)。 然后、当插入不同的电池时、充电周期将重新开始(假设电池之间的开关足够慢)、充电器将根据其检测到的电压区域将电流转储到此电池中。

    因此、您无需 POR、因为电池之间的切换速度不是非常快。

    此致、

    Joel H