This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:开关频率

Guru**** 2560050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/646049/tps62135-switching-frequency

器件型号:TPS62135

您好!

我们收到了客户关于 TPS62135的问题。
请帮帮我们。

[问题]
它们测量 PWM (MODE 引脚为高电平)和 PWM/PFM MODE (MODE 引脚为低电平)下的开关频率。 请参阅下图。 您可以看到、这些模式之间的开关频率不同。 为什么会发生这种情况?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tateo、

    如 D/S 中所述、AEE 在强制 PWM 模式下被禁用。 因此、在 PFM 模式下、AEE 不会降低频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、您的回复延迟。 感谢您的支持。 我们还有其他问题。 请帮帮我们。

    -是否有任何有关 AEE 功能的应用手册?
    -如何估算强制 PWM 模式(禁用 AEE)下的开关频率? 您能否提供强制 PWM 模式下的 Ton 方程?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    本白皮书讨论了 AEE: www.electronicdesign.com/.../aee-boosts-efficiency-lower-output-voltage-step-down-converters

    也许我对第二个问题感到困惑。 这似乎在 D/S 第9.5.1节中得到了确切的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的支持。 第9.4.2节中的公式(2)用于启用 AEE 函数。 因此、我想在强制 PWM 模式下可能还有其他有关 Ton 的公式。 这是我的理解是否正确?

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉。 我很困惑。 我在第9.4-1节找到了正确的公式。 所以我解决了我的问题。 感谢您的支持!!!