This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165-Q1:驱动器似乎在接近 UVLO 电压时振荡。

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631687/tps61165-q1-driver-appears-to-oscillate-close-to-uvlo-voltage

器件型号:TPS61165-Q1

您好!

我有以下电路:

测试 UVLO 时、接近阈值时会出现以下行为(以下情况是 VIN = 2.27V 时)

如您所见、驱动程序似乎启动和关闭、导致显示屏持续闪烁。  迟滞 I 测量值约为27mV、数据表中指定为70mV (典型值)。

这种行为的原因是什么?如何避免?

期待您的回应。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此项目已分配、将在短时间内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhavesh、
    器件的5V 输入和 Vin 引脚之间可能存在一定的阻抗、因此当器件再次启动时、输入电流会导致从5V 输入到 VIN 引脚的压降、然后 Vin 引脚上的实际输入电压降低是不够的、因此 UVLO 会再次下降。 在数据表中、典型的 hys 为70mV、因此实际的 hys 将因器件而异。 我建议您为 UVLO 保护留出更多裕度、不要停留在交叉点。