This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:当 VBUS 降至2.5V 时、bq24297状态发生变化

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627704/bq24297-bq24297-status-change-when-vbus-drops-to-2-5v

器件型号:BQ24297

大家好、团队、

我的客户正在使用 bq24297

  问题:

第一次插入 USB_5V ---第一次插入 USB_5V,持续5秒,DC_DET_MCU 从3.3V 降至1.1V。 MCU 可以检测插拔 USB_5V --第二次插拔 USB_5V --第一次插拔 USB_5V,持续1秒。 DC_DET_MCU 从3.3V 降低到1.5V。MCU 无法检测到插拔 USB_5V。

VBUS 通过47k+75k 电阻分压器连接到 MCU 的 GPIO。 当时、当 MCU 检测到1.5V 时、VBUS 实际上是2.5V。

我想知道 bq24297、当 VBUS 降至2.5V 时、该 IC 是否会给出一些指示、例如 INT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    如果 VBUS 被移除、充电器应该将一个256us 的 INT 脉冲置为有效。  

    有关该引脚何时触发低电平有效信号的信息、请参阅第9.3.4.3节"主机中断(INT)"。


    此致、

    Joel H