This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60150:限流保护

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631553/tps60150-current-limit-protection

器件型号:TPS60150

你(们)好

我的客户有疑问。

■Q1
尽管 TPS 60150具有短路保护功能、但您是否还具有电流限制保护功能?
是否可以从数据表 P10图6中了解阈值为300mA?

■Q2
过流或短路保护工作完成后、当电流值恢复正常值时、输出电压恢复到稳定值。
⇒有了这种理解、对吧?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A1:根据数据表、它具有如图6所示的电流限制。 300mA 是典型值、我们没有用于说明实际电路性能容差的特性数据。

    答2:您的理解是正确的。