This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185EVM:不提供输出电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185EVM, TPS65185, TPS65186

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/624766/tps65185evm-not-giving-output-voltage

器件型号:TPS65185EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65185TPS65186

尊敬的经理:

我的 TPS65185EVM 在过去2天内未提供输出电压(22V、-20V、-15V、15V)、所有输出电压均为零电压。

请指导我如何进行故障诊断以及如何解决问题。

此致、

Tanveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanveer、

    EVM 以前是否正常工作? 如果不是、您是否为 EVM 上的 VIO 轨提供3.3V 电压?

    如果 EVM 以前工作过、是否尝试启动?

    输出短路等故障可能会导致 PMIC 关断、中断寄存器 INT1和 INT2可以识别怀疑有问题的稳压器。 复位 PMIC 的一种快速方法是通过切换 WAKEUP 引脚来清除中断、然后通过切换断电引脚来启动新的启动序列。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard Solarski:

    感谢您的回复。

    是的、EVM 以前工作过。

    根据您的指导、我尝试切换唤醒和 PWRUP 引脚、但仍然相同、输出电压为零。

    请指导我执行重置 PMIC 的步骤。

    如果某些组件出现故障、plz 会指导我进行故障排除。

    此致、

    Tanveer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    下电上电足以复位 PMIC。

    在唤醒为高电平时、INT1和 INT2的值是多少? 这些寄存器将指示哪个稳压器存在故障。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Solarski:

    plz 请参阅下面的我的软件屏幕、以参考 INT1和 INT2 (如果有)。

    另请注意、弹出式界面适配器固件版本错误。 并要求我进行更新。

    更重要的是、当我为器件加电时、电流消耗为0.5安培。 当我将唤醒跳线置于 VIN 时、电流消耗为0.8安、看起来它将进入唤醒模式。

    但所有其他输出电压均为零。

    希望这些信息能帮助您进一步指导我。

    期待您的宝贵意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    如果0.8安不是拼写错误、则器件听起来好像已损坏。 EVM 上不应出现500mA 或800mA 的电流、因为 PMIC 在未连接负载的情况下仅以几毫安的电流运行。 在这种情况下、系统级 ESD 可能会损坏器件。

    对于 GUI、您应该能够更新 USB-TO-GPIO 的固件并继续使用它。 您必须将右上角的从器件地址更改为0x68h、以便与器件通信。

    一些用户的适配器有问题、但在这种情况下、任何 i2c 适配器都应该能够在从器件地址0x68h (其中中断寄存器地址为0x08h)轮询 PMIC。 但是、考虑到 EVM 上的静态电流消耗、它可能根本无法进行通信。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard Solarski:

    感谢您的持续回复和宝贵支持。

    我的可变电源在上电时显示0.05安培、在唤醒时显示0.08安培、这是否正常?

    可能损坏器件的主要原因是什么、实际上我们必须批量生产 TPS65185/6。

    我和我一起使用了 TPS65186 IC、如果您可以指导我确保器件是否损坏、可以通过仅更换 IC 来对其进行维修、或者在损坏的情况下需要检查其他事项。

    此致、

    Tanveer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    数据表中所有稳压器开关且未连接负载时的典型电流消耗为5.5mA、因此没有开关时的80mA 表示可能对器件造成损坏。

    电气过载可能是由各种情况引起的、这些情况可能是由于超出数据表表7.1中的绝对最大额定值、或者由热插拔或静态放电等事件引起的意外电流浪涌、鉴于暴露的 EVM 的性质、这并不不切实际。 例如、从 VB 测试点到 VIN 端子的短路将导致引脚上的20V 最大电压

    如果器件损坏、则必须更换该部件。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard Solarski:

    很好的指导、谢谢。

    器件损坏意味着 TPS65185芯片损坏。

    如果是这样、我有一个额外的 TPS65186 (TI 2CI、AXNC G4)芯片、如果我更换它、EVM 就可以了?



    EVM 上是否有任何其他可能损坏的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    TPS65186与 TPS65185具有不同的引脚排列、无法在 TPS65185 EVM 上正常工作。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Solarski:

    感谢您的指导。

    我从中国购买了 TPS65185EVM、现在我在巴基斯坦、

    如何仅获得 TPS65185EVM (2块)板(无需 USB 电缆和 USB 适配器)和 TPS65185 IC (2块)来完成研发工作

    2、我的最终产品是 eReader、eInk 显示屏为6英寸、9英寸等。TPS65185或 TPS65186是最适合这种情况的产品

    请提供 meTPS65185或 TPS65186 SCH 以及 PCB 布局以将其嵌入主板。

    此致、

    Tanveer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanveer、

    TPS65185可能会有所帮助、因为它具有类似的功能、但允许在电源轨上进行有源放电。

    由于 EVM 可在 TI.store 上订购、因此您可能需要通过商店提交帮助请求、以了解供货情况。

    EVM 仅用于器件评估、不直接用于终端产品。 所提供的任何布局和原理图均仅供参考。 但是、E-ink 提供用于实现其屏幕的完整评估套件、并直接为终端产品提供硬件和软件支持。

    此致、

    Rick S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Richard Solarski:

    感谢您的宝贵支持。

    您能给我推荐一些用于6英寸和9英寸 eInk 显示屏的电源套件吗?

    我计划制作一个基于 TPS65185的模块、并将其与主板连接、您对此有何建议。

    此类模块是否可以承载6英寸、9英寸 eInk 显示屏?

    因此、我需要 SCH 和 EVM 布局、以便我可以对其进行更改并获得最终模块。

    期待您的专家意见。

    此致、

    Tanveer