This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5051:电路中整合了高侧和低侧 Oring FET 控制器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5051, LM5069, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/641498/lm5051-combine-high-side-and-low-side-oring-fet-controllers-in-circuit

器件型号:LM5051
主题中讨论的其他器件: LM5069TPS3711TPS3701

尊敬的工程师:

我正在为以下问题寻找解决方案:

主 电源和备用电源为24V 3A、最坏的情况是两个接地端未相互连接。 (浮动)。

当一次侧电压下降一定水平时、系统需要切换到备用电源并关闭一次侧电源输入。

因此必须更改正极侧和负极(“GND”)。 (需要低侧以防止浮动"GND"的差异并避免 GND 在错误的返回路径/电缆中出现环路)

1) 1)我看到了 LM5050和 LM5051、是否可以将它们组合在一起?    

2)或是否有其他解决方案,可通过浪涌限制器进行预处理。 ?  例如 LM5069  

注意:我不想使用双开关继电器。

此致、

Dirk-Jan Vethaak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    是的、您可以同时使用 LM5050和 LM5051。

    对于场景、当两个接地端未相互连接(悬空)时、LM5050将切换到可用电源。

    但 LM5051将主要帮助阻止接地环路中可能形成的任何反向电流。

    您能否给出您计划实施的系统图的图形表示、以便我们位于同一页上。

    此致、
    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    概述如下:

    冗余电源:

    有一个主电源和一个备用电源。 只会打开其中一个。 两个接地端都是浮动的、连接到电源的电缆足够长、这会导致接地回路。

    如果电源正常、则电源开关 SW 1高电平和低电平将关闭、SW2高电平和低电平将打开。 否则、开关将反向切换。

    需要死区时间、因此两个电源/GND 不会重叠。 下降沿或上升沿期间为(1-5 ms)。

    监控器 IC 可以是 TPS3701或 TPS3701。

    我看到 MOSFET 的体二极管与 lm5050 lm5051配合使用时仍然允许电流流动,这是我不喜欢的。  

    除了芯片更早被批评外、还有其他 IC 可以解决这个问题?  

    此致

    Dirk-Jan