This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:小过压

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631154/lm3150-small-overvoltage

器件型号:LM3150

您好!

我们的电路板上有2个 LM3150 DC-DC 来生成5V 和3V3。 请参阅下面的原理图。 它们都是 TI Webench Power Generated。

它们都产生比预期的电压稍高的电压、负载为100至300mA (我们还无法测试它们的满载):

- 3V3生成3.46V

- 5V 生成5.28V

我们使用1%电阻器、因此最坏情况下的最大电压应为5.08Vmax 和4.91Vmin。。  

原因可能是什么? 更重要的是解决方案?

非常感谢

Rick

e2e.ti.com/.../PSUs2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    LM3150是一款 COT 控制器、需要在反馈处产生纹波以确保稳定的开关。 在您的设计中,纹波通过 C116注入,从而改变 IT 的反馈。 您可以通过增大 FB 电阻器 R92来解决此问题。
    有关更多详细信息,请参阅以下应用手册:
    www.ti.com/.../snva166a.pdf



    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ambreesh、
    这是否会导致非常稳定的过压? 输出过压非常稳定(不是尖峰或纹波)
    2.我是否可以通过移除电容器来实现精确的3.3V 电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rick,

    正如我之前的 POT 中所提到的,LM3150是一个 COT 控制器,它需要在反馈处提供一些纹波电压才能正常运行。 如果原理图中的顶部分压电阻 R91被开关时相对于 R1的低阻抗电容 C116绕过
    交流信号的显著改进。 但这可能会改变 Fedback 电压,从而影响输出电压。

    开关稳定。 您能否向我们发送开关节点(SW 引脚)的波形。

    ----阿姆布雷什