This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53219A:具有 CSD87335Q3D 的 TPS53219A 应用问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53219A, CSD87335Q3D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631671/tps53219a-tps53219a-with-csd87335q3d-application-question

器件型号:TPS53219A
主题中讨论的其他器件: CSD87335Q3D

大家好、

我计划将 TPS53219A 与 CSD87335Q3D 搭配使用以替代 NB679。

我是否知道我们可以为 TPS53219A 的 VDD 引脚提供5VDC? 由于我们的输入电压大约为24V+-5%、因此我们需要为 TPS53219A 使用系统5VDC 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    我建议使用内部稳压器、因为它是6V 稳压器(LDO 输出)、您将获得更高的效率。 VDD 引脚的绝对最大值为28V、因此我不会担心24V+5%。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我将修改原理图。 VDD 从 EXT_APDIN 更改为板载5VDC。

    此致、
    John