This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:TPS54202最大浪涌电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/643090/tps54202-tps54202-max-inrush-current

器件型号:TPS54202

我能否获得 TPS54202最大浪涌电流、我们有一块电路板、其中 TPS54202电源在19V 输入、3.3V 输出下出现故障。

输出上电时没有高电流负载。

BTW TPS54202电容负载能力支持的程度..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I (LIM_HS)高侧电流限制2.5 (最小值) 3.2 (典型值) 3.9 (最大值) A

    I (LIM_LS)低侧拉电流限值2 (最小值) 3 (典型值) 4 (最大值) A

    如果流入输入引脚的浪涌电流的压摆率非常高、则会导致高振铃(Vin 的谐振)、从而损坏 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、lanjie、

    请提供有关此故障的更多信息吗? Vin 和 SW 还是 SW 和 GND 短接? 您能否分享原理图和布局? 您的应用中使用的电容器值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 接地短路、输入电容10uF、输出22uF。  电感器10uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、lanjie、

    如果是、器件更有可能在 SW 上产生过压应力。 您是否可以尝试在 SW 与 GND 之间添加缓冲器 RC (1 Ω、几百 pf)、以降低 SW 的压摆率并降低 SW 尖峰?