This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:KCT 版本调节不良

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/629871/lm317-poor-regulation-of-kct-version

器件型号:LM317

我们现在有两批 LM317KCT 器件、它们表现出较差的调节性能。  大量此类稳压器显示输出电压随负载的增加而增加、这通常是不可预料的。  该电路被布置成从大约30V 的直流 输入产生15V 直流输出、并且基本上是数据表应用电路的副本、电压定义电阻器的值轻微降低、以保证稳压器在 未连接外部负载的情况下通过其所需的最小电流。 这些稳压器的线路和负载调节性能都很差、最高可达约0.3A 的最大负载电流。 尽管线路和负载调节 都不是很大 、但它们超出了数据表中给出的限制。   最初在维修 PCB 中内置 IC 时发现调节不良、但如果在特定测试电路中自行测试稳压器、则会出现完全相同的问题。 在维修单元中、调节器的散热安排为大约5摄氏度/瓦。   将稳压器类型更改为具有相同电气规格的 LM317KCS、可使维修电路和各个测试电路正常运行并完全符合规格。   其他类型的 LM317还在服务电路和特定测试电路中进行了正确调节。  我们已在稳压器上查找杂散振荡、但看不到任何杂散振荡。

 采用 KCT 封装的 LM317稳压器是否存在任何已知问题、如果存在、说明是什么?

A.S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allan、

    我没有发现采用 KCT 封装的 LM317有任何问题。

    LM317KCT 器件的输出增加了多少? 您是否能够提供示波器屏幕截图来显示增加情况?

    您能否为我们提供您的电路原理图? 您是否还尝试降低输入电压? 如果输入电压是由热性能引起的、降低输入电压可能会有所帮助。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM317调节

    服务单元电路取自 SLVS044X 1997年9月修订版2016年9月的数据表图9

    R1是121Ω     R2是1240Ω Ω 串联的200Ω Ω 金属陶瓷微调电位器

    Ci 为0.1μF      Co 为1μF μ F 固态钽          Cadj 为0.1μF μ F 陶瓷

    两个二极管     1N4004

     

    下面的结果来自一个使用短引线构建的简化测试装置、该装置仅使用电阻器和跳闸电位器。

    请注意、负载电流不包括电压设置电阻器消耗的大约10mA 电流。

    在室温(约22°C)范围内进行的所有测量

    以下列表中蓝色阴影部分的项目为参考 IC

    列表中的其余项是 LM317KCT 版本、这些版本似乎存在问题。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    mA 负载

    IC 号

    电压

    319.

    195.

    102.

    45.

    0

    负载稳压器0至319mA (mV)

    电流为300mA (mV)时、线路稳压器为20至30V

    1

    20.

    15.006

    14.997.

    14.989

    14.984.

    14.981.

     

    25

    156.

    1

    25

    15.082.

    15.053.

    15.0227

    15.012

    15.000

     

    82.

     

    1

    30

    15.162

    15.115

    15.073.

    15.045.

    15.025.

     

    137.

     

    2.

    20.

    14.932

    14.950

    14.964.

    14.974

    14.9885

    -53.

    10.

    2.

    25

    14.938

    14.960

    14.979

    14.991.

    15.004.

    -66

    2.

    30

    14.942

    14.975

    15.001

    15.016

    15.031

    -89

    3.

    20.

    14.993)

    14.988

    14.984.

    14.982.

    14.983.

     

    10.

    86

    3.

    25

    15.060

    15.046.

    15.032

    15.023

    15.017

     

    43.

     

    3.

    30

    15.079

    15.093

    15.064

    15.047.

    15.034

     

    45.

     

    4.

    20.

    14.995

    15.005.

    15.013.

    15.017

    15.021

     

    -26.

    -2.

    4.

    25

    14.996

    15.005.

    15.015.

    15.021

    15.025.

     

    -29.

     

    4.

    30

    14.993)

    15.009.

    15.019.

    15.024

    15.028

     

    -35.

     

    5.

    20.

    14.8883

    14.904.

    14.921

    14.931

    14.943

     

    -60.

    -25.

    5.

    25

    14.873

    14.908

    14.939

    14.955

    14.971.

     

    -98

     

    5.

    30

    14.858

    14.905

    14.942

    14.964.

    14.984.

     

    -126.

     

    6.

    20.

    15.000

    14.999

    14.998

    14.998

    15.001

    -1

    102.

    6.

    25

    15.051

    15.044.

    15.037

    15.031

    15.029.

    22.

    6.

    30

    15.102.

    15.081.

    15.062

    15.050

    15.043.

    59.

    7.

    20.

    15.004.

    14.993)

    14.983.

    14.979

    14.979

     

    25

    164.

    7.

    25

    15.100

    15.071.

    15.043.

    15.024

    15.011

     

    89

     

    7.

    30

    15.168.

    15.117

    15.071.

    15.044.

    15.024

     

    144.

     

    8.

    20.

    14.924

    14.924

    14.925

    14.925

    14.928

    -4.

    99

    8.

    25

    14.974

    14.971.

    14.966

    14.962

    14.958

    16.

    8.

    30

    15.023

    15.001

    14.987

    14.9777

    14.974

    49

    9.

    20.

    14.930

    14.930

    14.931

    14.932

    14.936

     

    -6.

    95

    9.

    25

    14.981.

    14.978

    14.974

    14.969

    14.967

     

    14.

     

    9.

    30

    15.025.

    15.012

    14.997.

    14.986

    14.983.

     

    42.

     

    10.

    20.

    14.996

    15.004.

    15.011

    15.015.

    15.020

     

    -24岁

    -1

    10.

    25

    14.998

    15.006

    15.013.

    15.018

    15.0222

     

    -24岁

     

    10.

    30

    14.995

    15.007

    15.015.

    15.020

    15.025.

     

    -30

     

    4号和10号 LM317AT 42CJ5OUE3

    被认为是旧的 National Semiconductor Devices

    所有其他 LM317KCT  58WODHI

    德州仪器(TI)(大约12个月前购买)

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan、

    这些数字处于器件的指定负载调节范围内。 对于大于5V 的输出电压、它被确定为设定输出电压的百分比。 您能否分享您需要负载调节处于哪个范围内?

    此致、
    标记

     你(们)好