This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27712:UCC27712

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27712, UCC21520, LM9061, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/626565/ucc27712-ucc27712

器件型号:UCC27712
主题中讨论的其他器件: UCC21520LM9061UCC27714

大家好、

我的客户希望使用高侧驱动器、而无需 UCC35xx 等额外的辅助偏置电压。

他检查了 UCC27712规格、并说 外部需要 Lo 侧 FET。

他说、另一个制造商在驱动器中添加了小型低侧 FET、因此它只能用作具有自举功能的高侧驱动器。

您是否有任何解决方案?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好!

    感谢您为客户提供 TI 驱动程序支持。 我是 TI 的应用工程师、将会回答您的问题。

    具有高侧自举偏置的半桥驱动器的典型应用确实需要 HS 或 SW 节点转换到接地基准、以便为自举电容器充电。 通常、这是 H 桥配置中的低侧开关导通。

    在主要应用中、您可以使用小型开关将 SW 节点转换为接地、以便为自举电源充电。 根据动力总成配置的不同、该低侧开关通常也会传导电动力总成电流、因此可能无法避免这种情况。

    要仅推荐高侧驱动器并提供偏置、您能否提供驱动器所需额定电压的详细信息、是否需要600V 额定电压?

    您能否提供客户使用的拓扑? 它是采用续流二极管的高侧降压吗?

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard - San、

    APP 正在为电源调节器充电(工业)。

    客户无法向我显示 cct。

    我今天建议将 UCC21520用于隔离式 DCAC。

    以及用于高压锂离子电池充电的 LM9061。

    但是、如果它们的高侧需求是 MPPT 升压、则没有选择。

    他们将使用 FAN7371。

    我发布了另一 个 E2E 600Vdc 输入问题(另一个客户)

    如果客户有600Vin DCDC 或 DCDC、我认为没有选择。 因为上面没有给出任何答案。

    如果您有合适的 IC 选择、它会很有帮助、但客户很高兴使用 FAN7371、因此 TI IC 应该比 Digikey 更便宜。

    谢谢你

    H.DOI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好!
    对于 TI 为高侧驱动提供的600V 额定值驱动器、UCC27712、UCC27714是单片器件。 UCC21520 (系列)以及 UCC53xx 和 ISO53xx 是可用的高压隔离式驱动器。
    在600V 或以上的高额定电压下、我们没有任何器件具有用于高侧驱动的内部电荷泵。
    高侧驱动器通常具有浮动偏置、这是隔离式驱动器的常见选择、可与 UCC2771x 600V 驱动器搭配使用。

    此致、
    Richard Herring