This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:1.2V 单节镍氢电池监控

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/645484/bq34z100-g1-1-2v-single-cell-nimh-monitoring

器件型号:BQ34Z100-G1

您好!

是否可以将 BQ34Z100-G1器件与单节1.2V 镍氢电池配合使用、使用电压调节(例如通过更改 ADC 基准电压)和升压转换器为芯片供电?

此致、

Frans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Frans、
    您无需调节电压、尽管您需要升压来为 IC 供电

    只需将电池数量设置为1并对正确的化学 ID 进行编程即可。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    感谢您的回复。 如果我理解正确、则正常的内部缩放针对 4.5V 最大值进行了优化

    如果我将最大1.5V 的电压调节为900mV、测量是否会更加精确?或者差值是否很小?

    此致、

    Frans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Frans、

    正确-您仍需要在电池上使用分压器、以使最大电压达到900mV。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!