大家好、团队成员
我的电信客户在其智能天线产品中使用 LMZ35005。
在 LMZ35003数据表中、最大工作结温仅为105°C、但热关断温度为180°C
为什么热关断温度远高于 MAX 运行结温?
如果结温介于105°C 至180°C 之间、LMZ35003是否会出现故障?
谢谢
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kevin: 
LMZ35003模块的绝对最大额定值工作结温范围为-40°C 至105°C。 通常、热关断温度特定于模块中的 IC、在我检查后、IC 的工作结温确实更高。 最有可能的是、模块中捆绑的无源器件(电感器、电容器等)是 LMZ35003额定温度出现瓶颈的组件。 因此、该模块的数据表仅保证在器件开始 损坏之前最高工作温度可达105°C。 
 
此致、 
Jimmy 
尊敬的 Kevin:
下面提供了我对客户系统将经历的预期结温的计算。
给定参数:
Vin= 10~30V、Vout=8V、Iout = 1A avg、1.5A max、Ta=70C。
由于数据表中没有 Vin = 30V 和 Vout = 8V 的典型特性图,因此在 Iout = 1.5A 时,我将选择下一个最高的 Vin = 36V 和 Vout = 5V。 这种选择会导致比客户系统的功耗更高。
如果我们查看给定数据表的图13:VIN = 36V、Vout=5V、Iout=1.5A、效率约为82%。
功率耗散的公式为 Pdiss = PoUT *((1/eff)-1)。
结果是 Pdiss= 5V*1.5A*((1/0.82)-1)= 1.646W。
结温的公式为 TJ = TA +(R θJA ×PD )。
假设您的电路板在数据表中具有14C/W 的环境热阻、
结果是 TJ = 70C +(14C/W ×1.646W )= 93.044C。
由于数据表规定器件的绝对最大额定值为105C,因此客户的应用应该是可以接受的。
如果您对此计算有任何疑问、请告诉我。
此致、
Jimmy
尊敬的 Kevin:
Webench 热仿真看起来像是使用的 LMZ35003EVM 的尺寸为10cm x 5cm (4英寸 x 2英寸)。 数据表将使用10cm x 10cm 电路板时的环境热阻规格为14C/W (第4.5节)
在 Webench 仿真中、实际热阻很可能略高于14C/W、这会导致结温升高。
我不会过于担心 Iout<1A 的应用、因为您不会通过器件推送太多电流、并且结温不会升高太多。
当我从 Webench 团队那里获得有关该特定仿真的更多信息时、请允许我返回给您。
此致、
Jimmy