This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22966:您能否将 CT1和 CT2连接到单个电容器

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627456/tps22966-can-you-tie-ct1-and-ct2-to-a-single-capacitor

器件型号:TPS22966

是否可以将 CT1和 CT2连接到一个电容器、该电容器的电容值是两个单独电容器的两倍?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    仅当两个通道并联(VIN 和 VOUT 连接在一起)时才建议这样做。  如果通道是单独的、则必须同时打开它们。 您是否希望独立控制通道1和2?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alek、

    VIN 连接在一起、但 Vout 不连接-我将使用两个电容器。

    TED