This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD8220-Q1:能否获取与 SLVA578相关的源代码?

Guru**** 2541880 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD8220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/642625/ucd8220-q1-can-i-get-the-source-code-related-to-slva578

器件型号:UCD8220-Q1
主题中讨论的其他器件:UCD8220

您好!

我找到了我想要的应用报告(SLVA578)。

我能否获取与 SLVA578相关的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Remony、

    它是 MSP430的代码吗?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。

    MSP430充当主机控制器、为 UCD8220和输出直流/交流电桥驱动器提供100kHz 时钟。

    我需要用于 MSP430的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,雷蒙尼

    我正在与编写应用报告的原始设计人员进行核实。 我希望很快有更新。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../dc_5F00_ac_5F00_board-_2D00_-Copy.cHiRemony

    我有一个代码副本、但请注意、这一点根本不能保证用作生产代码、因为它仅用于测试目的、目的是使推挽级(逆变器级)正常工作。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    非常感谢你的帮助。