This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:VDDA/VSSA 短接在一起的故障模式

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627472/ucc21520-failure-mode-where-vdda-vssa-short-together

主题中讨论的其他器件:UCC21520

您好!

我有一个设计、其中一个原型似乎处于故障模式、其中 VDDA/VSSA 引脚(即输出电源引脚16/14)短接在一起。 我已附上相关部分的简短原理图。

尽管我尚未验证功率 MOSFET 本身是否存在局部击穿、但它本身似乎仍然正常工作。 更换电路板上的 UCC21520DW 会导致它在这种故障模式再次发生之前运行很短的时间。 故障模式会通过大电流、因为它会导致原理图中的 R45烧毁(MOSFET 漏极上的 VSSA 引脚连接到电感负载、 因此、当 VSSA/VDDA 短路时、意味着大电流流经 R45、因为电感负载大约是直流对地短路)。

一旦发生短路、即使从电路板上移除、也会在这两个引脚之间测量低电阻(<2欧姆)。

这种情况发生在后来的原型上、因为早期原型在广泛使用后没有出现这种故障。 我仍在努力捕获所有相关波形、但想查看是否有任何建议的原因(即超出 dv/dt 限制、捕获二极管在抑制反冲方面不够快等)。 捕获的波形显然没有偏离线、但我需要通过一些更深入的测试进行确认。

如果似乎值得、我可以将器件发送到 FA 实验室、但我不确定特定的故障模式是否会给设计人员带来明显的原因。

一些一般设计说明:

*切换的 HV 范围为~200-500V。 这些故障发生在300V 左右。

*仅使用一个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    c_oflynn、您好!

    感谢您在设计中使用 UCC21520。 我是该器件的应用工程师。

    您能否列出先前工作原型与当前原型之间的差异?

    此外、您能否发送(INA-GND)、(VDDA-VSSA)、(OUT-VSSA)的波形以及任何其他相关波形。

    请联系我、我们可以在那里开始 F/A 流程。

    此致、
    Mateo