This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:最大输出电流

Guru**** 2557700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/631629/tlc59108-maximum-outout-current

器件型号:TLC59108

您好的支持成员、

数据表显示、绝对最大额定值的输出电流最大为120mA。

如果使用全部8个通道、这是否意味着每个通道必须在15mA (120mA/8ch)内?

还是一个通道的电流为120mA?   

此致、Hirotaka Inoue  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、

    每个通道的电流为120mA。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Summer-San、

    感谢您的快速回答。

    此致、H.Inoue