This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:REGOUT 和 VSS 之间的低电阻

Guru**** 2614265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/627309/bq76920-low-resistance-between-regout-and-vss

器件型号:BQ76920

IC 没有响应、因此我测量了 REGOUT 和 VSS 之间的电阻、并且电阻小于10欧姆。  这是什么原因?  当我最初焊接 IC 时、REGOUT 上的电压为3.3V、但现在接近0V、因为它基本上对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    引脚可能会通过一些方式短接至 GND。 根据该设计、REGOUT 可提供超过20mA 的电流并脱离稳压范围
    ~2V、并且没有电迁移问题。 您注意到的问题可能是由于焊料作业不良或引脚存在 ESD 过载情况。

    谢谢
    Vish