This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:强制 DRP 开关或 FRS

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180704/tps25750-force-drp-switch-or-frs

器件型号:TPS25750

我有一个应用、其中 DRP 器件(电话类型)连接到我的集线器并为其他下游器件供电。 但是、我想插入一个外部电池组、当该电压出现时、我希望通过标准 DRP 开关或快速滚降开关强制改变端口方向。 在本例中、我可以使用 TPS25750吗?  它将始终连接到我的器件 USB 端口、但我需要一种方法来向其发出电池已插入的信号、并使其启动卷轴交换。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TPS25750能够作为 DRP、您可以触发 PD 以通过输入 GPIO 事件'Barrel Jack_Event'启动电源角色交换(详情如下):

    您需要在 TPS25750上设置 GPIO 引脚以使该事件发生(可通过应用程序自定义工具轻松配置)、并在连接外部电池后将其设置为高电平。 GPIO 引脚的建议最大额定电压为5.5V。  

    谢谢、此致、

    林德华