This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118-Q1稳定性问题

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LMP8646
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161883/lm5118-q1-lm5118-q1-stability-issues

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118LMP8646

你(们)好  

我使用 LM5118设计5V、3A 的电源。 该稳压器在降压运行时工作正常。 但是、当输入电压接近5V 时、会出现稳定性问题、输出正在下降并停留在大约2.5V。 我预计在3.5至70V 的电压范围内正常工作。 下面随附的计算器工作表和 Excel。  我已将 VCCX 引脚连接到输出。             e2e.ti.com/.../5Vo-2.8Ao-10uH-IPG5-B_2D00_Sample-5VAux-LM5118-calculator_5F00_Ti.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2.7A、稳压器无法调节<5.1V、而对于2.5A、稳压器无法调节<4.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否分享您的电路原理图? 是否可以与 CS 引脚、FB 引脚和两个 MOSFET 的栅极共享示波器图? 我们期待很快收到您的回复。

    此致、  
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢您的回复。 请查找随附的。

    谢谢

    Sibile2e.ti.com/.../gate_5F00_driver.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道3-CS、通道4和5门、通道1输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答、我们目前正在研究此问题、并将尽快返回给您。  

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我认为这可能与 MOSFET 的 RDS (on)有关。 我可以看到、MOSFET 在4.5V 电压下确实变得很热(因此可能会产生较大的压降)、并且升压栅极信号消失。 我想知道 IC 是如何检测这种情况的? 是通过感应电阻器压降实现的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    我想您可能就在这里。 您的 MOSFET 的栅极平台电压是多少(或者您也可以共享 PAR 编号)? 对于高达10V 的输入电压、VCC 跟随输入电压、MOSFET 由等于输入电压的电压驱动(参见图 3):  

    有关说明、请参阅本节:

    如果您的 MOSFET 变热、则可能意味着它在线性区域工作、因此它未正确导通。 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我使用的 MOSFET 是 IPG20N10S4L-35。   栅极平坦电压为3.5V (在(VDD=80V、ID=20A、VGS=0至10V)的测试条件下)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibildas、  

    您能否也探测 VCC 引脚、SS 和 UVLO 以检查它们的外观?

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下内容:

    输出

    2-ss

    3 UVLO

    4-VCC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibildas、  

    感谢您分享示波器快照。 我们现在正在研究这一点,并将尽快回来。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用所选的 MOSFET 时、该设计在低至3.5V 的输入电压下不起作用。 在这种情况 下、应选择具有较低平台的 MOSFET (例如逻辑电平1)。  

    Excel 文件的第42行是电流限制裕度、它应处于建议的5%至20%范围内、否则器件可能会在正常运行期间达到电流限制。 您能否尝试将感应电阻器降低至18m Ω、并查看问题是否得到解决?  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答。 我已经尝试将电流传感器降低到高达12m Ω、但它没有工作。 器件在达到4.5V 之前跳闸。

    我已经尝试过 具有较低 RDS (on)和较低平台的新 MOSFET IPG20N10S4L22ATMA1。  由于在 MOSFET 温度超过>130摄氏度之前稳压器的工作电压高达4.2V、因此性能更好。  然后、稳压器升压信号消失。  

    谢谢

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们分享。 在我们研究这一点时、您能否共享此电路板的布局(如果您不使用 EVM)?  电感器的饱和电流是否高于控制器的电流限制阈值?   

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、饱和电流正常。 电感器最多可占用16A。

    请在下面找到布局。 我不知道它是否足够、或者您需要更多信息。 该电源是我们板的一部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在7层电路板的另一侧有电感器和输入电容器。 下面显示了 IC、二极管、MOSFET (双 MOSFET)和输出二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sibildas、

    如果您减小输出电流、转换器是否能够与新 MOSFET 一起正常工作、并将电压降至您期望的工作电压?

    如果是、我希望您的 MOSFET 和二极管中的功率耗散过高。 功率耗散主要发生在电路板上、您需要金属区域将电路板上的热量传播到空气中。 您的布局似乎几乎没有金属区域、MOSFET 和二极管可以使用这些金属区域来消散。  

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果我将电流减小0.5A 至1A。 工作正常。  

    好的、使用新的 MOSFET (低 RDS on)时、性能会更好。 因此、我们将尝试 在下一版 PCB 中散热。  

    您能否给我一个解释、当 MOSFET 和二极管上的压降较高时、如何设法使 IC 关闭升压栅极信号。  它是通过感应电阻器还是误差放大器还是其他器件实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    该器件实现了电流限制、可通过电流感应电阻器进行感应。
    另请参阅数据表第 7.3.5章"电流限制"、了解更多详细信息。

    为了更清楚地了解功率耗散、最好在运行期间测量 MOSFET 的温度。
    对我们来说、最好是热像仪、但温度也是。 可以使用连接到 MOSFET 外壳的电阻器/传感器。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    感谢您的回复。 那么、为什么降低电流传感器值对我没有帮助?  我使用了一个非常大的电感器(以检查)、以避免电感器在较高电流时出现饱和

    谢谢

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    减小电流感应电阻器将减小电流感应电阻器上的压降和损耗、但不会改变 FET 上的损耗。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过电流传感器电阻器感测电流限制。 我想、即使 MOSFET 有更大的压降、如果我将电流限制阈值保持在更高的水平、稳压器也会尝试调节输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    我 只是从一开始就想再次总结整个线程。 以了解整个情况、并希望找到解决方案。

    您最初可能错过的一个要点是:" 我已将 VCCX 引脚连接到输出。"

    请尝试通过从输出端断开 VCCX 来重现此测量结果(连接到 GND 可能会更好)。
    注意:对于此器件、仅当输出电压完全上升时、才应将 VCCX 连接到输出。

    请告诉我这是否会改变您在升压模式下看到的行为。

    接下来、我看一下您与  1-输出 2-ss 3-UVLO 4-VCC 共享的示波器图。

    您能解释一下这显示的情况吗? 当 Vin 下降时会出现这种情况、输出电压会在哪里下降?
    您能否解释一下所有信号的接地基准位于何处-这是左侧的标记-所有4个通道的接地基准是否相同?

     

    还可以尝试将 MOSFET 替换为米勒平坦/栅极阈值较低的 MOSFET。

    栅极信号由 Vcc 产生、该 Vcc 取决于输入电压、请参阅 :图3。 VCC 与 VIN 间的关系

    输入电压为3.5V 时、Vcc 将降至~3V

    这远低于正确打开 MOSFET 的电平。 我建议至少比米勒 平坦区高1V

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意:在临时测试中、您还可以尝试从外部为 Vcc 供电、例如7V、并检查系统是否按预期工作。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan  

    感谢您的详细回答。

    您是 VCC 还是 VCCX 引脚? 我已经尝试在外部为 VCCX 提供6.5V 电源、但这没有帮助。  

    请尝试通过从输出端断开 VCCS 来重现此测量结果(连接到 GND 会更好)。

    我认为我已经尝试过这种方法、行为 也是一样的。 但是,如果有任何变化,我将再次确认并在此发表。

    您能解释一下这显示的情况吗? 当 Vin 下降时会出现这种情况、输出电压会在哪里下降? 是的、你是对的
    您能否解释一下所有信号的接地基准位于何处-这是左侧的标记-所有4个通道的接地基准是否相同? 是的、我在下图中进行了标记。

    还可以尝试将 MOSFET 替换为米勒平坦/栅极阈值较低的 MOSFET。 因为我的封装、我现在不能这么做。 我在这种封装中使用了市场上最低的可用器件。

    栅极信号由 Vcc 产生、该 Vcc 取决于输入电压、请参阅 :图3。 VCC 与 VIN 间的关系

    输入电压为3.5V -> Vcc 将降至~3V。 当输入电压大约为4.5V 时、我会松开输出电压、这意味着 VCC 将变为4V。 我的 MOSFET 平坦区电压为3V。 这可以吗?

    这远低于正确打开 MOSFET 的电平。 我建议至少比米勒 平坦区高1V。 好的、如果可能、我将尝试在 PCB 的下一次迭代中使用更好的一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    很抱歉、此类型应该是 VCCX。

    至示波器图:

    正如您看到的、UVLO 将降至0V -我不确定导致这种情况的原因、因为 UVLO 通常是由 VIN 生成的、但使用 UVLO 时、器件将关闭。
    因此、请尝试检查这一点、例如检查您的电源是否稳定且能够提供所需 的电流。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意。 不确定发生了什么。 我使用的是20A 输入电压源。 所以、我认为我的输入是好的。  

    我没有使用 UVLO 来关闭。 只需连接 a10NF 即可实现断续模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    如果输入在中稳定、则另一个选项是检测到的过流。

    这意味着电流感应电阻器上的电流达到过流限值。

    您能否检查这一点、例如探测电流感应电阻器上的电压

    此致、  

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     请发现高于 CS 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的第一个波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    您似乎非常接近示波器图中的过流限制。

    您能否尝试将电流感测电阻降低到较低的水平并再次检查。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    我做到了。 我已将感测电阻从24m Ω 降至12。 它没有帮助。 在升压信号关闭之前、MOSFET 的温度高达140摄氏度。

    如果您仔细阅读我的上述信息、可以看出它与 MOSFET (RDS)的发热有关。 和跌落)。 我正在尝试了解 MOSFET 上的大幅下降如何导致升压信号关断?  我认为可能是感应电阻器压降超出限值。 但是、当 MOSFET 上的压降增加时、它会发生什么情况呢?

    谢谢

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    您是否已经检查过此项:

    [引用 userid="2573" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161883/lm5118-q1-lm5118-q1-stability-issues/4392658 #4392658"]

    还可以尝试将 MOSFET 替换为米勒平坦/栅极阈值较低的 MOSFET。

    栅极信号由 Vcc 产生、该 Vcc 取决于输入电压、请参阅 :图3。 VCC 与 VIN 间的关系

    输入电压为3.5V 时、Vcc 将降至~3V

    这远低于正确打开 MOSFET 的电平。 我建议至少比米勒 平坦区高1V

    [/报价]

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

     

    我现在无法更改 MOSFET、因为我的封装尺寸(我使用的双 MOSFET 封装具有3V 栅极平台、仅在市场上可用)。 我将在下一次 PCB 迭代中对其进行更改。 这将需要一些时间。  

    那么、可能的解释是更高 的米勒 平坦区导致了这个问题吗? 但是、在输入电压为4.5V 时、MOSFET 应该正常。  不确定那里发生了什么。

    谢谢

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    再次-检查数据表中的图3:当输入电压为4.5V 时、您将获得~3.5V 的 Vcc

    使用3.5V 时、您恰好 处于米勒平坦区、MOSFET 不会完全打开并产生大量损耗。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan

    谢谢你。 这说明了第二个 MOSFET (平板 电压为3V、而第一个 MOSFET 为 3.5V)的性能比第一个 MOSFET 更好。

    感谢你能抽出时间。  

    此致

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    感谢您的反馈。

    那么、我将关闭该线程。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我已将我的输出连接到 VCCX、因此 以下几点是有效的? 我希望在 Vcc 处有一个恒定的电源。  

    再次-检查数据表中的图3:当输入电压为4.5V 时、您将获得~3.5V 的 Vcc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还尝试了一个具有5V 恒定电源的外部电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    您还可以检查 LM5118的 Vcc 电压为6V 还是8V 吗?

    它是否按预期工作?

    您在这里看到 MOSFET 升温在哪个级别?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan  

    感谢您的回复。 我已经为 VCCX 提供了6.5V 的外部电源。 稳压器的工作电压最高仅为4.3V (持续时间短)。  实际上、我的设计要求是稳压器需要在高达3.8V 的电压下工作100ms。 9V 是我的正常输入电压。 但是、当电源在100ms 的持续时间内出现压降时、稳压器应该能够提供恒定电源。  我要在输入电压中进行仿真骤降。  它的工作电压高达4.2-4.3V。 但是、对于小于该值的电压、不起作用。  

    当我在输入电源中进行下降时、MOSFET 温度正常。 我也使用了冷冻喷雾器以排除加热问题。

    请注意、我还尝试使用冷冻剂缓慢降低电压。 结果是一样的。 稳压器的工作电压最高仅为4.2-4.3V。

    谢谢

    锡尔比勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    我不确定我是否仍能获得完整和正确的图片。

    您可以总结一下、尤其是当器件停止工作、输出不稳定或不稳定以及 MOSFET 变热时。

    另请-请勿使用 VCCX 进行此测试-将 VCCX 连接到 GND

    从外部为 Vcc 供电、电压为6.5V。

    当使用 Vin 降压时、MOSFET 仍然变热。

    如果是、请检查栅极信号上的电压电平?

    谢谢、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sibildas:

    在过去14天内、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我们还使用 LM5118以及 LMP8646来限制电流、使其充当 CC 源。 我们将针对54.6V 设计 LM5118、电流限制为3A。 因此、我们期望 LM5118在42V 至54.6V 的电池充电期间作为 CC 模式运行。

    我们在 LM5118数据表的电流限制下发现这一点"为了在长时间过载情况下进一步保护外部开关、内部计数器会检测连续的电流限制周期。 如果计数器检测到256个连续的限流 PWM 周期、则 LM5118进入低功率耗散断续模式。 在断续模式下、输出驱动器被禁用、UVLO 引脚被暂时拉至低电平、软启动电容器放电。 一旦 UVLO 引脚充电回1.23V、稳压器将按照正常的软启动序列重新启动。断续模式关断时间可通过从 UVLO 引脚接地的外部电容器进行编程。 此断续周期将重复、直至输出过载条件消失"

    那么、在我们的应用中、这是用于54.6V、3A 的峰值电流限制吗? 或 LM5118的 CC 级为电池充电、其中电压将在42V 至54.6V 之间变化、但保持3A 电流限制

    请澄清这一点  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhanu、

    正如我在另一个线程中回答的那样、我现在关闭这个线程。

    此致、
    Brigitte