This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电压数据变化缓慢

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180582/bq27z561-voltage-data-changes-slowly

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

尊敬的

在按照 TI 要求进行 Chemid 的电池周期充电和放电测试中、BQSTUDIO 会通过 EV2400记录日志数据。 发现电压数据变化缓慢、无法实时更改? 1.不接受 PC 版本102和旧版本86。 2.将数据存储器导入默认文件并复位后、电压变化会正常更新、但大约一小时后会再次更新。 3、如下所示、在4327 mV 下施加920mA 放电、电压保持恒定5分钟、直到5分钟后、电压跳至4313 mV。 您能否确认如何更改仪表的参数?

如 有任何建议、请 访问 advancee2e.ti.com/.../5126.JKUT_2D00_2.rar?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试更快地进行记录、以查看它是否有用。

    为此、请导航至:
    - Windows ->首选项->寄存器->扫描/日志间隔(毫秒)



    此致、
    何塞·库瑟