This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210负载问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40120, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179231/tps40210-tps40210-load-issue

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:TPS40120

降级器、

客户在 洒水喷头驱动装置中使用 TPS40120进行功能测试时、发现  负载能力不足、详情请参见以下信息:

直流24V 输入、输出 DC115V/1A、实际额定输出电流为0.5A (器件可能会长时间运行)、最大值为1A。   目前、实际测试结果仅为115V/0.2A。 长期运行   仅为0.1A、持续时间超过半小时。 输出电流与电压相关。

原理图和测试视频请查找附加文件。因此请帮助检查原理图是否正确。

如果 TPS40210与客户的要求不匹配、请推荐匹配器件。

  e2e.ti.com/.../115V0.2A-Test-Video.mp4e2e.ti.com/.../115V0.1A-Test-Video.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我理解正确、即电路中的东西会损坏、然后输出会下降到24V。 您能否检查电路板上的某些器件在负载为150mA 时是否变热? 我希望一些外部组件会损坏。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    输入为24V,将 TPS41020升压转换为115V,测试视频显示100mA/200mA 负载、输出电压降并显示 不稳定。

    客户希望我们帮助检查原理图和 PCB 布局、请查找附件文件。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../211_A0001F664951_SG1024_719AA8527F675F00_SG1024_2D00_DRV_2D00_V1.0.pdfe2e.ti.com/.../SG1024_5F00_DRV_5F00_V1.0.0_5F00_220803.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请分享使用的电感器。 峰值电感器电流将为6.5A。 他们为什么要使用这样一个高值的电感器?

    感应电阻器过大。 应小于15m Ω。

    我建议将补偿组件更新为20kohm、68nF 和1nF。

    此时、转换器似乎是不可逆的。

    客户可以查看产品文件夹上的升压计算器。

    请尽量靠近 EVM 布局、然后它应该可以正常工作。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    原理图显示电感器为220uH、请帮助建议使用正确的电感器?

    为了您的其他建议、我将发送给客户、然后向您提供反馈。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    请使用 TPS40210计算器计算外部组件: https://www.ti.com/lit/zip/slurb11 

    此致、
    Brigitte