This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180轻负载不稳定开关频率

Guru**** 2533420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179709/lm5180-lm5180-light-load-unstable-switching-frequency

器件型号:LM5180

客户反馈 LM5180输入48V 输出15V 和7.5V、

以下波形以15V&30mA +7.5V&100mA SW 电压波形加载、

开关频率不是固定在12kHz、而是与大约350kHz 混合、原因是什么?

PS:当15V 输出100mA 电流时、开关频率可保持稳定


变压器参数:初级侧电感21uH、泄漏电感0.5uH、匝数比13:4:4。

:是客户的实际原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    我最初怀疑客户可能需要增加最小负载 来稳定设计。 您是否可以让客户填写计算器工具?

    https://www.ti.com/tool/LM5180DESIGN-CALC

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我注意到客户变压器的初级侧值为21uH <计算出的39uH、尝试要求客户更换变压器。

    现在关闭此问题。

    感谢您的回答。