This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50EVM-561:BQSTUDIO 无法与 bq40z50EVM-561搭配使用

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50EVM-561, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179292/bq40z50evm-561-bqstudio-cannot-operate-with-bq40z50evm-561

器件型号:BQ40Z50EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ40Z50

各位专家、您好!

我的客户现在正在尝试评估 bq40z50EVM-561、但客户遇到以下错误。 客户应如何解决?
*客户使用的是 EV2400和 BQSTUDIO





此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在启动 bqStudio 之前、按下 EVM 上的 WAKE 按钮。 这可能会解决问题。

    如果未解决该问题、则选择任何 bq40z50作为目标、单击 OK、然后直接转到"Firmware"选项卡并对 srec 进行编程。 然后重新启动 bqStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位专家:

    客户无法解决按下 WAKE 按钮的问题。 客户现在正在尝试第二种方法。 应该为"srec"选择什么客户?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在此处下载 srec

    www.ti.com/.../BQ40Z50-DEVICE-FW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户已编程"红色"、但问题未解决。 客户提供了操作程序。 您是否会查看以下文档?

    此致、
    福吉瓦拉
    e2e.ti.com/.../bq40z50evm_2800_12152022_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第一个屏幕截图中,有一些通信 。 但现在它是 NACK。

    文档中的步骤是正确的。 尝试按 WAKE 按钮、然后尝试这些步骤。 如果根本没有通信、则 EVM 可能已因某种原因受损。