This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:启动期间的 PG 信号

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180521/lm5069-pg-signal-during-the-startup

器件型号:LM5069

大家好、

您能否建议 一种在 启动期间使 PG 信号无效的解决方案?

我考虑使用 PG 信号来关断输入电源。 PG 信号按如下方式馈送到前级的关断引脚。 当 PG 被下拉时、这意味  着热插拔中会发生异常、PG 信号会关断直流/直流转换器。  

但存在问题。  一旦 LM5069的 VIN 增加到5V 以上、PG 将变为低电平、并且 PG 将在启动期间保持低电平。 它最终会在5V 时关闭 DCDC。 话虽如此、系统永远不会启动。   

谢谢!

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ella、

    这一执行的目标是什么?

    当直流/直流关闭时、LM5069的电源关闭、因此 Vin 将<5V、从而使 PGD =高电平、然后再次启用直流/直流。 我认为这是不可能实现的

    您能否交换直流/直流和 LM5069位置?

    此致、

    Rakesh