This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410XMFLEDEV:开关频率为1.17MHz?

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179332/lm3410xmfledev-switching-frequency-is-1-17mhz

器件型号:LM3410XMFLEDEV
主题中讨论的其他器件:LM3410

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

1、测试的 SW I 的频率约为1.17MHz、与数据表显示的1.6Mhz 不同。 如下图所示(我测试了 LM3410x 的引脚1 (SOT23封装))


如数据表所示、Rled = VfB/IFB。  但是、当我测试时、VFB 随着 RLED 的变化而变化。 这意味着、如果我使用220m Ω 的 Rled 进行测试、Vfb 等于66mV、然后我将 Rled 更改为300m Ω、Vfb 也更改为99mV。 这似乎是 VFB 出现波动、LED 驱动器的功率是固定的。
我在这里发布我的设计供您参考。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ArSuzy

    1.对于频率、客户是否放大以通过光标查看频率? 由于数据表中给出的频率范围为1.2MHz 至2MHz、典型值为1.6MHz。 这部分设备可能处于较低位置。

    看起来操作会触发电流限制、输入和输出电压的值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的指导。 CX 共享:

    1.我更改了3个 LM3410、结果是一样的...
    2.数据表显示典型值为1.6Mhz,最小值/最大值为1.2/2.0MHz,这意味着在不同的温度条件下,不同的频率将会产生不同的频率,而不是分段式的频率。 如数据表第7页图7所示。
    3.移动电源的输入电压为5V,输出电压应为6.2V (LED @ 700mA)。 我将 Rset 分别设置为220m Ω/300m Ω/1 Ω、频率设置为相同(1.17Mhz 左右)。 VFB 等于60mV@220m Ω 90mv@330m Ω 和100mV @1ohm。频率始终为1.17Mhz 左右。
    是否有关于频率和 VFB 的任何建议? 我们如何检查芯片和电路的验证?
    此致、
    阿尔基·A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie

    我希望需要更多波形:SW (具有占空比和频率)、Vout、电感器电流。

    请尝试将输出电压增加到12V、并查看任何差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    感谢您的支持。

    客户发现自己买的是假的。  从 另一家当地分销商处获得一款新芯片、安装并测试了它、一切都已经回来了。 频率恢复为1.6Mhz、VFB 恢复为190mV。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

    TI 授权半导体经销商